This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:MCF8329A 与 MCT8329A

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551974/mcf8329a-mcf8329a-vs-mct8329a

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具/软件:

大家好、我都在搜索适用于无传感器 BLDC 电机驱动器应用的驱动器。 我找到了 MCF8329A 和 MCT8329A 驱动器。 我知道、它们之间的区别在于使用无传感器 FOC 的 MCF8329A 和使用无传感器梯形控制的 MCT8329A。 我应该选择哪一个? 每种控制类型有哪些优缺点? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    梯形控制使电机能够高速(高达 3kHz)旋转、启动时间非常短 (< 50ms) 并提供高扭矩、因为它通过绕组施加最大允许电压。
    就缺点而言、梯形会由于电流驱动不理想而产生扭矩纹波、这会导致可闻噪声。
    梯形控制相比、FOC 具有许多优势 、包括最高功率输出、最低噪声、最小扭矩纹波、通过弱磁实现的最大电机转速和最大电机效率。
    FOC 在具有动态负载的应用中特别有用、因为无论电机位置如何、FOC 控制方法都可以更大限度地提高扭矩。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我观看了此 TI 在线研讨会: https://www.ti.com/video/6216805428001 。 据我所知、电机的结构对于选择控制策略非常重要。 如果是梯形电机、则理想情况下使用梯形控制进行驱动。 我的电机是梯形电机、那么我应该选择 MCT8329A 吗? 我有点困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murat:

    是的、如果最大扭矩是您的应用的主要标准、则建议使用梯形控制积 (MCT8329A)。

    谢谢、

    Dhinesh