This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:内部电流检测放大器的带宽

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1546911/drv8718-q1-the-bandwise-of-internal-current-sense-amplifiers

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

您能否在 80V/V 增益下提供 DRV8718 内部电流检测放大器的带宽和压摆率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    让我检查一下、然后由星期五回复您。

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有这方面的反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    DS 中已经有典型的 SR 规格:

    所需的带宽是多少?  

    他们计划如何使用这些信息?

    什么是应用程序和谁是客户?

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该放大器用于 H 桥电机中的电流采样。

    他们希望获得这些信息来计算频率限制。 您能分享这些信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我需要在内部检查是否有此类数据。  

    此致、

    Keerthi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    增益设置 0b11 的最小 BW 为 156kHz。

    此致、

    Keerthi