This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434A:如果需要 SLEEP 引脚来启用失速检测、则不清除

Guru**** 2572525 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552447/drv8434a-not-clear-if-sleep-pin-is-needed-to-enable-stall-detect

器件型号:DRV8434A


工具/软件:

根据数据表中的详细说明、启用失速检测似乎只需为连接到 VDD 的 STL_TH 引脚和 STL_MODE 引脚提供电压阈值、但有一个流程 图(图 7-14)显示设置该阈值后需要 SLEEP 引脚上的复位脉冲...什么是正确的过程?

此外、不能清除是否需要来自睡眠线路的复位脉冲来清除失速检测故障。

数据表中提到、只需要睡眠复位脉冲来清除锁存故障、根据我所知、唯一锁存的故障似乎是开路负载故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenneth:

    DRV8434A 仅在设置失速阈值时无需 nSLEEP 复位脉冲。 仅当您要在触发后清除锁存失速故障、或者由于某种原因需要复位器件时、才需要 nSLEEP 复位。  

    此致、

    David