This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8846:根据驱动器电流曲线识别电机失速

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8846, DRV8889-Q1, DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553362/drv8846-identifying-motor-stall-from-the-driver-current-profile

器件型号:DRV8846
Thread 中讨论的其他器件: DRV8889-Q1DRV8434S、DRV8462

工具/软件:

您好:

我们使用 DRV8846 来驱动小型步进电机。 在我们的应用中、MCU 必须检测电机何时失速、因此我们在驱动器的 VM 引脚(带有 INA138nA 放大器的高侧分流电阻器)上实现了电流检测机制。

在 PCB 验证期间、我们使用示波器探测放大器输出、但结果表明电机运行和失速之间几乎没有差异(差异很小,MCU 很难检测到)。

是否甚至可以使用当前曲线或 RMS 值来识别失速?

如果可能、可能是什么问题?

作为参考、我们使用的电机为:

  • 类型: 步进电机

  • 绕组: 12V、100%占空比

  • 电阻: 40Ω

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的发布。

    我们使用 DRV8846 来驱动小型步进电机。 在我们的应用中、MCU 必须检测电机何时失速、因此我们在驱动器的 VM 引脚(带有 INA138nA 放大器的高侧分流电阻器)上实现了电流检测机制。

    与有刷直流 (BDC) 电机不同、步进电机电流不会在电机失速时发生变化。 监测电流不会允许失速检测。 在步进电机中、失速检测是通过评估或计算反电动势 (BEMF) 或 BEMF 的影响来完成的。 DRV8889-Q1、DRV8434S、DRV8462/8461/8452 等 TI 步进驱动器可通过这种方法实现失速检测。 请参阅应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf

    此致、Murugavel