This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:哪个 Step/Dir/ENABLE 可控制哪些 H 桥

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553163/drv8849-which-step-dir-enable-controls-which-h-bridges

器件型号:DRV8849


工具/软件:

对一个非常基本的问题表示歉意、但哪组 H 桥可控制 Step1、DIR1、enable1? OUT1 和 Out2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的问题。  表 6-1。 数据表中的引脚功能提供了有关步进器 1 与步进器 2 的控制引脚和设置引脚的具体详细信息。 并且可以在下面看到属于一个组的颜色编码引脚。  

    此致、Murugavel