This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:内部电流源规格

Guru**** 2572385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553015/drv8718-q1-internal-current-source-spec

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

您好团队:  

由于 PCB 较大、DRV8718 上面临一个问题、并且 MOSFET 到 DRV8718 的距离很长。 这会导致当我们使用内部电流源进行离线诊断时、波形将受长布线及其寄生参数的影响、我们看到了一些过阻尼和失真。

因此、我想检查内部电流源的规格、例如电流压摆率、响应时间等。 从而改进 DRV8718 布局。

谢谢你

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您的提问。 我们无法提供超过数据表的数据。

    如果需要、请发布到内部 E2E。  

    此致

    Shinya