This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:DRV8353X 上电时的行为、但被禁用。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1540080/drv8353f-drv8353x-behavior-while-being-powered-on-but-disabled

器件型号:DRV8353F


工具/软件:

您好、

在 DRV835X 芯片为的情况下:

  • 与双电源架构一起使用 (VM 12V 与 16V 至 55V 之间的 Vdrain)
  • 正常情况(VM = 12V 且 Vdrain = 48V,安全转矩关闭或紧急情况)


当我们发送信号以禁用电机驱动器时、我们仍然 在每个 MOSFET 的 GHx 下测量为 48V。
这是正常的吗? 如果我正确理解数据表、则 GHx 上不应该有 48V 电压。

我们经常遇到许多 MOSFET 在正常运行期间发生故障、而在 有源续流 (低侧断开)期间出现故障。


此外、我们使用的电机驱动器电路与“ DRV8353F:断电/安全转矩关闭状态时的 IC 行为“主题中所述相同。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vincent、

    您发送哪个信号来禁用电机驱动器? 我假设您将 EN 引脚设为低电平、但请确认。

    在启用电荷泵的情况下、由于流经高侧体二极管的电荷泵电压、可能会出现 SHx 泄漏。 如果 EN 变为低电平、则情况不应如此。

    您能否在测量 GHx 期间确认 SHx 电压? 这将告诉我们栅极和源极是悬空、还是栅极导通。 提醒一下、当栅极比源极高~10V 时、GHx 开启。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我们在引脚使能上发送分立式低电平信号。 在该引脚上、我们还有一个 4k7 上拉电阻器。

    此外、这里还介绍了功率元件的连接方式。 MDRV_VDRAIN 为 VIN_MON、但已切换、VIN_MON 始终处于开启状态、VM = 12V。


    在通过使能引脚禁用电机驱动器的情况下、我们读取 SHx 上的 VIN_MON 和 GHx 上的 VIN_MON。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent、

    您能否发送一个包含以下内容的波形:

    1) VM、VGS(差分测量)、SHx、VCP

    2) 使能、VCP、GHx 至 GND、SHx 至 GND

    请将这些信号测量得尽可能靠近驱动器引脚(相对于驱动器 GND)。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间。 问题
    你说什么?“
    B-每个相位的高侧和/或低侧的 VGS? 你是指 VGLS 吗?
    C — 用于第二波形,所有相位在一个波形中? 还是每相一个波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vincent。

    a) 在 GHx 和 SHx 之间使用 DIFF 探头

    b) 第二个波形(如果相对于 GND 测量)、而不是 vgls

    c) 1) 一个波形中提到的所有信号、2) 一个单独的波形捕获中提到的所有信号。 (SO 2 总共捕获了数据)

    此致、

    Akshay