This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2625:DRV2625 的 VDD 峰值电流

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554318/drv2625-vdd-peak-current-of-drv2625

部件号:DRV2625


工具/软件:

你(们)好  

我们使用 DRV2625 EVM 来驱动 LRA(13 Ω)、并通过电流探头测量 DRV2625 VDD 峰值电流

无论我们编写什么额定电压、峰值电流几乎相同、但峰值电流持续时间会发生变化

(例如,我们写的额定电压为 0.3Vrms 和 0.6Vrms、峰值电流几乎相同~230mA、但峰值电流持续时间不同 (0.3Vrms 为~25us、0.6Vrms 为~50us)

这是正常情况吗?

我们可以 通过任何 DRV2625 寄存器设置来降低该峰值电流吗?

或者、降低峰值电流的唯一方法是选择更高的电阻值 LRA?

谢谢你

POKI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我相信这是一个正常的情况。 如果您关心 VDD 上的峰值电流、我建议在 VDD 布线上添加一些额外的电容。 然后、峰值电流可由电容器提供、而不是由电源提供。 较高的电阻负载也应该会降低峰值电流消耗。  

    此致、
    Sydney Northcutt