This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:栅极电阻器、放电和低侧保护二极管

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553424/drv8323r-gate-resistor-discharge-and-low-side-protection-diode

器件型号:DRV8323R
主题:DRV8323 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好!

我正在设计基于 DRV323 的电机驱动器、因此我有几个问题、希望在添加这些功能之前确保一切正常。 以下是我的问题:
1.是否需要添加栅极电阻器、栅极放电二极管和低侧瞬态保护二极管? 我知道 DRV8323 是智能栅极驱动器模块、无需添加任何外部元件即可驱动 MOSFET、但可以添加栅极电阻、栅极放电二极管和低侧肖特基二极管来防止负瞬变吗? 这些额外的元件是保护 MOSFET 和 DRV 驱动器的额外预防措施、还是会使一切变得更糟? 我不想增加栅极线路的电感、是否有专家可以提供帮助?
2.额外的 RC 缓冲电路是否有助于消除振铃?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Batuhan:

    是的、您可以使用这些额外的外部元件、正如您提到的、该器件确实具有智能栅极驱动功能、因此、虽然不需要外部元件、但最好还是实施、而且很多用户都这样做。

    RC 缓冲器有助于消除振铃、但首先研究振铃的原因也是一个不错的选择。

    如果您有任何其他问题、请告诉我

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yara、

    感谢你的帮助。

    BR