This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434AEVM:DRV8434A:在扭矩计数模式下失速时 TRQ_CNT 0V

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8434AEVM, DRV8434A, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521283/drv8434aevm-drv8434a-trq_cnt-0v-when-stall-in-torque-count-mode

器件型号:DRV8434AEVM
Thread 中讨论的其他器件: DRV8434A、DRV8434S DRV8711

工具/软件:

我使用 DRV8434AEVM 来预测一个带有 STM32 评估板和一个用于 V8 空闲空气控制的小型步进电机的设置集合。 330Hz 步进。 尚未完成任何学习模式。
在初始 STM 板设置后、我设置 nSLEEP 且 ENABLE=1、MODE=0。 这会导致 STL_REP=0、nFAULT=1。 TRQ_CNT = 2、5V。 如果我随后开始使电机偏离结束位置、 TRQ_CNT 将在 8 个阶跃后降至 0V。 当我稍后达到结束位置 STL_REP=1、nFAULT=0、但 TRQ_CNT 不变为 0V。

这是正常的吗?

然后改变方向、切换到学习模式、然后返回到结束位置。 同样的事情。 当达到 END 位置时 、STL_REP=1、nFAULT=0、TRQ_CNT 保持 0V。 但是、如果我继续朝结束位置前进、STL_REP 不会将 Bacl 更改为 0。 因此、似乎学习失败了。

但是 DRV8434A 显然似乎会检测到找到结束位置、因为当达到结束位置时 STL_REP 会立即发生变化、但看起来扭矩计数值太低以至于不显示。

关于如何让学习工作的任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    突然行为发生了变化。 当 MODE=0(扭矩计数模式)并运行电机、直到失速 、STL_REP 保持为 0、nFAULT 保持为 1 且 TRQ_CNT=0V。  
    然后、我将步进速度更改为 1kHz、这导致 失速时 TRQ_CNT = 2.5V。

    现在、当我设置 MODE=HighZ(学习模式)并将电机运行到末端位置 、使 STL_REP 保持在 0、nFAULT 为 1、但 TRQ_CNT 会增加到 2.5V。

    同样、似乎学习模式根本不起作用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好:Mats、

    感谢您通过此论坛与我们联系。

    您是否查看了  部分数据表中失速检测的详细说明  6.3.9.4 失速检测  第 22-26 页是否包括流程图? 以下 e2e 帖子  可能也会对您有所帮助。

    我使用 DRV8434AEVM 为 STM32 评估板和一个小型步进电机提供一个设置、用于 V8 怠速空气控制。 330Hz 步进。 尚未完成学习模式。

    小型步进电机往往具有非常高的线圈 DCR(直流电阻)和高 L、并且往往具有低 BEMF、这可能不支持可靠的失速学习或检测。 请分享步进电机数据表。 330Hz 下使用的微步进模式是什么。 我假设 VM = 12V。IFS 电流设置/VREF 电压和 TRQ_DAC 设置是什么? 如果可能、请分享线圈电流波形。

    [引述 userid=“655368" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521283/drv8434aevm-drv8434a-trq_cnt-0v-when-stall-in-torque-count-mode

    在初始 STM 板设置后、我设置 nSLEEP 且 ENABLE=1、MODE=0。 这会导致 STL_REP=0、nFAULT=1。 TRQ_CNT = 2、5V。 如果我随后开始使电机偏离结束位置、 TRQ_CNT 将在 8 个阶跃后降至 0V。 当我稍后达到结束位置 STL_REP=1、nFAULT=0、但 TRQ_CNT 不变为 0V。

    这是正常的吗?

    [/报价]

    TRQ_CNT (0V) 似乎非常低、可能是由于高 DCR 步进电机的原因。 但是、在结束位置 、设备似乎已检测到它。 如果 DCR 过高、> 10Ω 失速检测可能不一致、则这可能无法持续工作。  

    所以似乎学习模式根本不起作用

    对于该电机、可能的失速可能微不足道。 请分享所要求的信息。 我们将回顾并确定失速检测不当的原因。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    感谢您的评论。  不幸的是、我无法获得步进器的规格、因为它集成在节气门体中。 但我测量的 DCR 为 50 欧姆、所以远高于 10 欧姆。 遗憾的是、我无法使用电流仪器测量线圈电流波形。

    M0/M1 为高阻态、因此设置为 128 个微步进。 尝试 256 次、没有明显的不同结果。 VM 为 12V。

    我还尝试设置 x8 以启用 8 倍扭矩计数调节、但电机完全不会步进。

    关于 8.2.2.2 电流调节中的公式 2: 我将 10k 电位器用作分压器、以便能够测试各种 VREF 电压、但无法看到它如何影响行为。

    什么是 TRQ_DAC? 它只是 8.2.2.2 中的设置,但从未解释过它代表什么。 它也被描述为“(%)“。 但这意味着什么? 它应该是一个值[0 .. 100]或[0。 1]?  

    我认为我最大的问题是、我不知道当参数朝某个方向变化时会发生什么预期。 与 TRQ_DAC = 90%相比、TRQ_DAC = 10%会如何影响系统、或者微步进选择将如何影响行为。

    现在、测试代码减少、仅在扭矩计数模式下端到端运行步进器、以便我可以测量对不同参数的更改。
    驱动器启用后、它会输出 TRQ_CNT = 2.5V、但在步进开始时它几乎立即降至零。 我会将其解释为驱动器认为步进电机满载/失速。

    您认为这款 50 Ω 步进器是否有机会让驱动器配合使用? 或者,我必须去一些其他的解决方案(什么可能)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    但我测量的 DCR 为 50 欧姆、因此远高于 10 欧姆。 遗憾的是、我无法使用当前仪器测量线圈电流波形。

    线圈电流波形将揭示是否进行了正确的电流调节。 基于 12V 和 50Ω 、线圈电流必须设置为小于 V/R、或者 240mA 或 VREF 必须设置为小于 317mV。 我建议留出裕度、以便在电机的目标速度下为 BEMF 留出空间、从而降低线圈 VM - VBEMF 的可用电压。 因此、IFS 目标 180mA 或 240mV。 确保将衰减模式设置为智能调优纹波控制衰减模式 STRC。

    M0/M1 为高阻态、因此设置为 128 个微步进。 尝试 256 次、没有明显的不同结果。 VM 为 12V。

    对于此类高 DCR 电机、失速检测的甜点为 1/8 或 1/16 步进模式。 请使用上述建议的电流设置尝试使用此设置。

    我还尝试设置 x8 来启用 8 倍扭矩计数缩放、但电机完全不会步进。

    我假设您将使能引脚悬空。 为了确保处于高阻态、此引脚上的电压必须为 2V +/- 0.2V。请参阅以下规格。 这是在 EVM 中实现的、并按预期工作。 在 x8 扭矩计数模式下、当此引脚处于高阻态时、我们预计电机正常步进。

    什么是 TRQ_DAC? 它只是 8.2.2.2 中的设置,但从未解释过它代表什么。 它也被描述为“(%)“。 但这意味着什么? 它应该是一个值[0 .. 100]或[0。 1]?  [/报价]

    我的错、请忽略。 在 DRV8434S 中、不适用于 A。它只是用于计算线圈电流的 VREF 分压器。  

    启用驱动器后、它会输出 TRQ_CNT = 2.5V、但在步进启动时它几乎立即降至零。 我将其解释为驱动程序认为步进电机已满载/停止。

    这表明衰减模式已正确设置为 STRC。 这只是由于电机的高 DCR、电流调节周期中的 tOFF 不存在或 SNR 较差。 驱动器无法计算扭矩计数并报告零。 或许我在上面建议的步进模式和 VREF 设置可以获得更好的结果。

    有关如何在此器件中检测失速的详细信息、请参阅此应用手册。

    您认为是否有机会让驱动程序使用此 50 欧姆步进器?

    这将取决于电机的 L、电机 BEMF 常数、VM 电压、IFS 设置、微步进设置和步进速率 PPS。 请使用建议值进行测试。 如果这些设置未获得任何扭矩计数、则可能无法使用 DRV8434A 进行失速检测。

    此电机的 L 是多少? 使用的步进率 PPS 是什么? 运行得太快、让电机生成压倒性 BEMF 无助于失速检测。 如果步进速率太慢、BEMF 不足将不有助于失速检测。 您可以对不同的速度进行实验、并尝试识别一个甜蜜点、从而获得可靠的失速检测功能。  谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的广泛答复。 我遇到了另一个需要解决的问题、然后才能测试上面的您的建议。 我使用 10k 精度电位器来产生 VREF。 我过去曾做的是在连接到电路板之前修整电位器中点的 VREF 电压。 现在、我在连接电位器的情况下测量了 VREF、并且无论我将电位器设置为什么、电压都一直保持在 1.08V(除非它在 VREF 变为 0 或 VCC 时处于结束位置)。
    DoC 说 VREF 是一个连接到 GND 的 500k 下拉电阻器的输入、因此我不明白 VREF 引脚为何如此行为。 有什么想法吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    现在、我在连接电位器的情况下测量了 VREF、无论我将电位器设置为 1.08V、电压都固定在 1.08V、除非当 VREF 变为 0 或 VCC 时,电压处于结束位置)。
    DoC 说 VREF 是一个连接到 GND 的 500k 下拉电阻器的输入、因此我不明白 VREF 引脚为何如此行为。 有什么想法吗?  [/报价]

    您可以校正 VREF 输入是高输入电阻。 此引脚的漏电流规格位于数据表中 — 请参阅下文。

    假设电位器没有损坏、您应该能够使用 10kΩ 电位器在 VREF 上测量适当的可变电压。 在此测量期间、是否启用了 VM 电源电压? 如果答案是肯定的、则很可能是由于处理 ESD 等原因而损坏了器件  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    发现 Vref 问题。 DRV8434AEVM 板上的另一个 CPU 通过 0 Ω 电阻器干扰 Vref。 现在我可以将 Vref 设置为 240mV、将 M0/M1 设置为 1/16 (M0 = 1.96V)
    但如何“确保衰减模式设置为智能调优纹波控制衰减模式、STRC。“ 它不是始终开启吗? 无法找到如何启用/禁用它。

    下面是示波器跟踪 nSLEEP 释放时会发生的情况。 我有什么问题、那就是在执行任何步进之前、nFAULT 会立即被拉低。 并且它不会在 nSLEEP 复位脉冲 (31us) 上变为高电平。   
    阅读表 7-7“故障条件汇总“、了解哪些因素可能导致 nFAULT 立即激活、但无法了解哪些因素可能导致 nFAULT 立即激活。

    此致
    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    感谢您的更新。 很高兴您 解决了 Vref 问题。

    但如何“确保衰减模式设置为智能调优纹波控制衰减模式 STRC。“ 它不是始终开启吗? 无法找到如何启用/禁用它。

    这是默认的衰减模式。 您可以通过 CTRL2 寄存器衰减[2:0]位来设置它。  

    下面是示波器跟踪、说明 nSLEEP 发布时会发生什么情况。 我有什么问题、那就是在执行任何步进之前、nFAULT 会立即被拉低。 并且它不会在 nSLEEP 复位脉冲 (31us) 上变为高电平。   
    阅读表 7-7“故障条件汇总“、了解哪些因素可能导致 nFAULT 立即激活、但无法看到哪些因素可能导致 nFAULT 立即激活。[/报价]

    电机是否连接到 A 相和 B 相输出? 您可能需要使用欧姆表检查线圈连接是否正确。 它似乎是开路负载 OL 故障 、请参阅数据表中的以下内容。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    您可以使用 CTRL2 寄存器衰减[2:0]位进行设置。

    这是 DRV8434A 芯片。 我看不到它有任何可以在外部访问的 CTRL2 寄存器。 在 7.3.5.1 中、“智能调优纹波控制“显示为“智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁边设置 IVALLEY 电平来工作。“ 但没有说明如何做到这一点、因此我假设芯片会自动做到这一点。 或?

    同样在 DRV8434AEVM 板上的电机连接器上测得、当连接了多个连接器时、两个连接器上的电阻为 50 Ω、当未连接时、这两个连接器上的电阻为 100 Ω。  

    然后、在 nSLEEP 被停用后、我测量了一个线圈上的电压。 交流电为 218mA、应远高于开路负载电流阈值。


    当电机处于静态条件(非步进)时、这是否为正常波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    这是 DRV8434A 芯片。 我看不到它有任何可以在外部访问的 CTRL2 寄存器。 在 7.3.5.1 中、“智能调优纹波控制“显示为“智能调优纹波控制通过在 ITRIP 电平旁边设置 IVALLEY 电平来工作。“ 但没有说明如何做到这一点、因此我假设芯片会自动做到这一点。 或?

    我的错。 我再次与另一台设备混用。 DRV8434A 仅在 STRC 模式下运行。 没有其他要设置的内容。  

    再次在 DRV8434AEVM 板上的电机连接器上测得、当连接了多个连接器时、两个连接器上的电阻值分别为 50 欧姆、当未连接多个连接器时、我得到的电阻值分别为 100 欧姆。  
    [/报价]

    感谢您的确认。

    I 然后在上面停用 nSLEEP 后测量到一个线圈上的电压。 交流电为 218mA、应远高于开路负载电流阈值。


    当电机处于静态条件(非步进)时、这是否为正常波形?

    当电机处于静态条件(保持电流)时、这个电流波形还是电压波形? 使用的微步进设置是什么? 电压波形始终是具有 tON 和 tOFF 且与 ITRIP 电流调节匹配的矩形波形。 当 STEP =低电平时、电机停止、这还取决于分度器位置。 请参阅下面的 DRV8434A 线圈 A 电流蓝色和 AOUT1 电压黄色波形捕获。  

    步进在 2000 PPS 1/8 步进模式下:

    正确、这不应该是 OL 问题。 看起来没有正确设置失速检测。 您是否可以设置为失速阈值模式 STL_MODE =高电平并且 TRQ_CNT/STL_TH 引脚设置为 0V? 尽管报告了 nFAULT、但它不应影响电机运行、因为失速检测仅用于报告。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    上述测量是当电机以 1/16 步进步进步进时进行的。
    然后 、I 设置为失速阈值模式 STL_MODE =高电平且 TRQ_CNT/STL_TH 引脚为 0V、并且在以 1/16 步进时测得通过一个线圈的电流。 即使电流信号((176mA 峰值)与您的电流信号(如上所示)、电机也会步进。 是否知道为什么 1/2 周期内的电流会在 0 和正弦波之间切换?



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    这看起来像是电流探头问题。 您将什么用于电流探头? 也许您可能必须降低测量带宽。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    我不使用电感式探头进行测量。 我在每个线圈电路中插入了一个 1 欧姆电阻、并测量一个电阻器每一侧的电压。 然后、我在 Excel 中进行数学运算以获得电阻器上的电压、通过了解电阻器、可以得到电流。
    我可以在导出的电压值中看到电压在 0 和正弦曲线电压之间来回跳变的情况。 因此、当电流沿其中一个方向流动时、驱动器中似乎会对 OS 做出反应。  
    我已经减少了 10 次采样、但这种模式仍然是电流在一个方向上有效、但在另一个方向上无效。

    此致
    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    明白了、感谢您的澄清。 在测量电压以执行数学运算并准确提取电流样本时、必须考虑并正确减去 tON 和 tOFF PWM 周期。 这些 PWM 切换是相当快速的边沿、需要非常快速的采样、以确保它们不会被错过并正确减去、以获得干净的电流波形样本。 我认为这就是计算出的电流波形看起来受到污染的原因。  不可能出现此类电流波形伪影。 OFC 可能还有其他原因、例如高反电动势导致正弦波失真。 我认为这不是系统中的实际电流波形。

    可能、一种解决方案是对两个电压样本通过 1Ω 电阻器执行 LPF(低通滤波器)来消除高频混叠伪影、然后 执行数学运算以获得滤波后的电流波形。 我非常确定、您设置中的电流波形看起来是一个合理的正弦波、类似于我分享的捕获。  

    我 过去使用这些低成本电流探头 ( https://www.amazon.com/dp/B06W2KFZLW?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed_asin_title_1 和 https://www.picotech.com/accessories/current-probes/60-a-current-probe-bnc) 获得了体面的电流波形。     

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    有了 Hantek CC-65 探头、现在我得到了这个波形、当电机以 5ms/步进的方式执行 16 步进时。 探头设置为 100mV/A ->峰值电流 316/EVM 2mA = 158mA。 曲线看起来不错、因此仍然没有说明为什么在 nSLEEP 变为高电平时 nFAULT 和 STL_REP 会立即变为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    感谢您的更新。 电流波形看起来不错。

    因此仍然没有说明为什么在 nSLEEP 变为高电平时 nFAULT 和 STL_REP 会立即变为低电平。

    问题 可能是电机线圈 50Ω 的高 DCR 。我认为扭矩计数太低、无法通过该电机进行可靠的失速检测。  

    当 STL_MODE = GND 时、 TRQ_CNT/STL_TH 引脚上的测量电压是多少? 必须在电机稳定运行且没有即将失速时测量该值。 在该模式下、您可以手动失速电机、并查看当电机失速时 TRQ_CNT 是否下降至接近 0V。  

    记下此扭矩计数值后、更改 STL_MODE = DVDD。 输入一个介于扭矩计数值的 10%到 40%之间的模拟直流输入电压。 在此模式下、启动电机后立即发出 nFAULT 复位脉冲、以清除之前记录的任何故障。 让电机失速。 它应该报告失速故障。

    注意:当电机以目标速度正常运行时、扭矩计数非常低、这意味着电机参数不利于使用 DRV8434A 进行可靠的失速检测。 尝试将电机电流增加至 250mA 峰值电流、看看它是否改善了扭矩计数。  

    nFAULT 脉冲是 nSLEEP 引脚上的高电平到低电平、然后是低电平到高电平转换。 它应该围绕 30 μs 。 请参阅下面的。 谢谢你。  

    此致、Murugavel   

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    我现在设置 STL_MODE = GND、电机与结束位置之间的距离良好。
    在 (A) 低于 nSLEEP 时、会设置为 1(当 MODE 已设置为 GND 时)。 nFAULT 几乎立即降至 0、TRQ_CNT/STL_TH 变为 2.48V。  
    在 (B) 处、发出符合上述标准的 nSLEEP 复位脉冲 (31、04us)、nFAULT 上没有任何有效延迟
    (C) 步进启动时(5ms/步进)
    在 (D) 之后 35.4ms (C)(对应于 7 个阶跃)时、TRQ_CNT 将从 2.48V 下降到 0V

    我不理解的是、为什么在执行任何指示“检测到故障“的步骤之前、nFAULT 几乎会在复位后立即变为活动状态。
    但什么错呢? 它不是“VM 欠压锁定 (UVLO)“、“VCP 欠压锁定 (CPUV)“。 它不能是“过流保护 (OCP)“、因为电机正在步进。  
    我看到的唯一情况是“开路负载 (OL)“、但测量的电流 158mA 远高于 75mA 的“开路负载电流阈值“。 但该值仅使用“典型值“值进行定义。 无最小值或最大值。 什么是 MAX?  

    由于电机运行时 TRQ_CNT = 0、因此我没有任何值可以作为直流输入电压。

    此致
    垫子




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    感谢您的跟进。

    低于 nSLEEP 的 (A) 处设置为 1(当 MODE 已设置为 GND 时)。 nFAULT 几乎立即降至 0、TRQ_CNT/STL_TH 变为 2.48V。  
    在 (B) 处、发出符合上述标准的 nSLEEP 复位脉冲 (31、04us)、nFAULT 上没有任何有效延迟
    (C) 步进启动时(5ms/步进)
    在 (D) 之后 35.4ms (C)(对应于 7 个阶跃)时、TRQ_CNT 从 2.4V 下降到 0V[/报价]

    请尝试将上述顺序从 A、B、C 和 D 更改为 A、C、B 您使用的步进电机是一款高 DCR 50Ω 、不适合使用 DRV8434A 进行失速检测。 此外、5ms/步进或 200PPS 的步进速率太低、无法产生足够好的振幅 BEMF 电压、以帮助进行失速检测。 如果可以、您可以尝试更高的 PPS、尤其是在 1/16 步进模式下、可能需要大于 1000PPS 或者大于 2000PPS 才能获得有意义的扭矩计数电压。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    您还可以尝试 8x 扭矩计数模式、因为您拥有的电机是高 DCR 电机。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、


    我已经尝试了所有你的建议,玩了不同的 PPS 和步进模式,但没有工作. 我得到的最接近的是 1/4 步进模式和 1000PPS、当 TRQ_CNT(我们的系统)达到一端时、TRQ_CNT 上的电压从 0 变为 2.5V 这种配置的唯一问题是步进似乎错过了步骤、因为我每次都要设置不同的步骤数 end-2-end。
    TI 是否有其他一些具有失速检测功能的芯片可以用于具有高 DCR 的步进器?
    或者是否有其他方法来检测失速?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    感谢您尝试各种设置。  

    我得到的最接近的是 1/4 步进模式和 1000PPS、当 TRQ_CNT 碰到一端时、我的 TRQ_CNT 上的电压从 0 变为 2.5V 这种配置的唯一问题是步进似乎错过了步骤、因为我每次都要设置不同的步骤数 end-2- end。

    这是由于通电电机向障碍物旋转时的机械反弹造成的。 在某些应用中、端部限位器本身可能不是硬止动器、例如具有齿隙的工作齿轮。 我发现设计人员使用的解决方法是、一旦电机在端点停止、停止步进输入、然后在同一方向(根据经验确定)驱动几个步进(或微步进)来补偿反弹。 这种反弹通常不一致、因此可以看到变化。 通常、小位置过驱可消除所有反弹。 另一种选择是通过故意通过降低 VREF 将电机的电流降低 20%或 30%、从而以略微降低的扭矩运行电机。   

    TI 是否有其他一些具有失速检测功能的芯片适用于具有高 DCR 的步进电机?

    对于具有高 DCR 的步进电机、我们没有任何其他具有失速检测功能的芯片。 它是在作品中,并可能是一个产品 2027 年。 我们有需要外部 FET 的步进栅极驱动器。 该驱动器具有反电动势输出、可用于检测失速。 对于较小的步进电机来说、这可能会大材小用。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    [报价 userid=“4637" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521283/drv8434aevm-drv8434a-trq_cnt-0v-when-stall-in-torque-count-mode/5935555 ]我们有需要外部 FET[/报价]的步进栅极驱动器

    您是说 DRV8711 吗?

    此致

    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    是的。 我是指 DRV8711。 谢谢。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 DRV8711 创建了一个新 TT
    DRV8711EVM:BOOST-DRV8711 SPI SDATO 问题 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    此致
    垫子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mats、

    我将关闭该主题。 谢谢。

    此致、Murugavel