This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1:PIN38 VCPH 功能应用

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305-Q1, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553862/drv8305-q1-pin38-vcph-functional-application

器件型号:DRV8305-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8305

工具/软件:

您好、专家

PIN38 VCPH 是否有任何用于驱动 MOS 的相关设计数据和介绍? 是否有任何单独的预防措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以在数据表的第 7.3.3 节中找到 VCPH 电荷泵的快速介绍/说明(如下所示)

    关于使用注意事项、以下是一些常规提示:

    1.确保每个引脚上的电容器具有正确的值和正确的额定电压

    2.注意使用过高的 IDRIVE 设置。 如果您不确定使用哪一种驱动器、我们建议先使用较低的驱动器设置进行测试、如果需要更大的驱动电流、则缓慢升高。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于 DRV8305-Q1、我有两个问题需要问 1。 如我们的原理图所示、WAKE 被上拉至 5V。 这是否意味着除非在 5V 电压下断电、否则它不会进入睡眠模式? 2.如果 MCU 将 EN_GATE 引脚设置为高电平并且预驱动正常运行、则此时会发生故障。 预驱动进入待机模式、但 EN_GATE 引脚设置为高电平。 它可以进入待机模式吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是 WAKE 引脚功能的更清晰说明:

    在器件处于待机状态(EN_GATE =低电平)的情况下、可以通过 SPI 寄存器 0x9 位 D2 中的 SLEEP 位发出 SLEEP 命令来进入睡眠状态。 器件在其运行状态下不会响应睡眠命令。

    然后、只能通过 WAKE 引脚启用器件、该引脚是一个高电压容限输入引脚。 为了使 DRV8305 超出睡眠范围、WAKE 引脚必须处于大于 3V 的电压。例如、这允许 WAKE 引脚被驱动、例如、可以通过开关直接由电池驱动、通过标准 LIN 接口上的抑制引脚 (INH) 驱动、或通过标准数字逻辑驱动。 仅当 PVDD > VPVDD_UVLO2 时、WAKE 引脚才会对唤醒命令做出反应。 DRV8305 退出睡眠模式后、WAKE 引脚上的所有活动都将被忽略。

    关于“引脚不能用于禁用 LDO;需要单独启用和禁用驱动器“这句话、这意味着 EN_GATE 是驱动器启用和禁用功能、WAKE 引脚不能像常规睡眠引脚一样使用、可在我们的其他器件上找到。 WAKE 引脚只会使器件脱离睡眠模式条件。

    如果您能够通过读取寄存器来确定哪个故障、您可以看到我可以提供帮助。  

    如果在启动时遇到问题、可能是流向电机的浪涌电流过高。  

    谢谢您、

    Joseph