This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:DRV8300 如何支持 3xPWM?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1545119/drv8300-how-can-drv8300-supports-3xpwm

器件型号:DRV8300


工具/软件:

我的客户端希望使用 DRV8300 的 3x PWM 控制。 应如何连接 6 个输入端口(三个高,三个低)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ari、

    客户拥有哪种 DRV8300 型号?

    请从 DS 中查看以下内容:

    DRV8300 可以灵活地在 INLx 上接受不同类型的输入。 在具有 MODE 引脚的器件(QFN 封装)中、DRV8300 提供将 GLx 输出配置为反相或同相(与 INLx 引脚上信号的极性相比)的选项。 当 MODE 引脚悬空时、INLx 配置为同相模式、GLx 输出相对于 INLx 为同相(请参阅图 8-4)、而当 MODE 引脚连接到 GVDD 时、GLx 输出相对于 INLx 为异相(请参阅图 8-5)。 在没有 MODE 引脚的器件(TSSOP 封装器件)中、有不同的器件选项可用于反相和同相输入

    更多信息、我建议查看 DS 的第 8.3.1.2 节“模式(反相和同相 INLx)“。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、

    我们的 客户有 DRV8300DRGER、如何实现 3 个 PWM? 你能给我一个计划吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ari、

    您是否能够在第 8.3.1.2 节中查看 DRV8300 的反相模式?

    在反转模式下、您可以依靠 HS 并将 INHx 信号路由至 LS 进行翻转。  

    在我们的其他器件中、这不是真正的 3x 模式、因为您不会具有高阻态、但您将能够使用三个 HS 信号进行换向。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我已经在第 8.3.1.2 节中看到了 DRV8300 的反相模式、当 DRV8300 处于反相模式时是否可以短接 INHx 和 INLx? 如果没有、 您能给我提供连接方法吗? 非常感谢!

    此致、  

    Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ari、

    是的,这是我的意思 :

    在反转模式下、您可以依靠 HS 并将 INHx 信号路由至 LS 进行翻转。  [/报价]

    由于我在上一篇文章中提到的原因、这不是真正的 3x 模式。 但只需要 INHx 信号发生重复和翻转并进行偏移、以防止击穿。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ari、

    如果这有助于回答您的问题、请将该主题标记为“已解决“。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    那么、我需要一个额外的模块来实现 3xPWM 控制吗?

    此致、

    Ari