This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:关于电源关闭时的泄漏

Guru**** 2519450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1551219/drv8714-q1-regarding-leakage-when-power-is-off

器件型号:DRV8714-Q1


工具/软件:

您好团队。

我想知道当 PVDD 和 DVDD 断开时、向 NSLEEP/DRVOFF/nSCS 端子施加 5V 电压时、路径会是什么。

作为故障模式检查的 ECU、我们检查 IC 在电源处于开路状态时的行为。

当我们重现 MCU 没有注意到前置驱动器电源开路并向 NSLEEP/DRVOFF/nSCS 提供 5V 电压的情况时、我们确认电压泄漏到以下端子中。

・SDO:1.6V

・DVDD:1.2V

您能回答以下两个问题吗?
1.电压采用哪条路径出现在 DVDD 和 SDO 引脚上?
2. DVDD 与 SDO 引脚之间造成电压差的原因是什么?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    首先、如果您在 DVDD = 0V 时在 SDO 引脚上施加一些电压、则违反了绝对最大值规格。 严格地说,它会有损坏设备的风险。

    “DVDD+0.3V"是“是绝对最大值规格。

    SDO 引脚具有到 DVDD 的路径、这是二极管路径。 我们无法指定发生多少压降、但超过 0.3V 将违反绝对最大值

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shinya-San

    感谢您的答复。

    我知道 SDO 有一条二极管路径、并且 DVDD 会产生漏电流。
    我还有两个问题。

    -除了 SDO 以外,还有其他的端子有一个与 DVDD 相似的二极管路径吗? 如果是、这些端子是什么?
    -如果对终端施加超过额定电压的电压,可以通过减小电流来避免故障吗? 如果是、电流应在多大程度上降低?

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们将审核您的问题和向您提供的反馈。

    回归线

    Shinya