This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:每个 OUT 引脚的额定电流

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554359/drv8962-each-out-pin-current-rating

器件型号:DRV8962


工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户希望了解每个 OUT 引脚的电流额定值、因为 DRV8962 为每个 OUT1、OUT2、OUT3 和 OUT4 使用 3 个 OUT 引脚。

DRV8962DDWR (HTSSOP (44)、底部外露焊盘、 每路输出高达 5A)
 -一个输出引脚电流额定值:?

DRV8962DDVR (HTSSOP (44)、顶部外露焊盘、 每路输出高达 10A)
 -一个输出引脚电流额定值:?

他们想知道的原因是、如果由于安装缺陷等原因导致针脚浮动、他们想考虑可用的问题和对策。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:

    感谢您的问题。

    [引述 userid=“214877" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554359/drv8962-each-out-pin-current-rating

    我的客户希望了解每个 OUT 引脚的电流额定值、因为 DRV8962 为每个 OUT1、OUT2、OUT3 和 OUT4 使用 3 个 OUT 引脚。

    DRV8962DDWR (HTSSOP (44)、底部外露焊盘、 每路输出高达 5A)
     -一个输出引脚电流额定值:?

    DRV8962DDVR (HTSSOP (44)、顶部外露焊盘、 每路输出高达 10A)
     -一个输出引脚电流额定值:?

    [/报价]

    这不是数据表规格。 但是、我将为您提供物理引脚与内部芯片之间的基本内部连接。 每个引脚都将有“n"根“根键合线连接到 HS-FET 和 LS-FET 节点、所有三个引脚键合线都将连接到该同一节点。 因此、每个引脚上的电流将均匀分配。 因此、对于 5A 电流、每个引脚将有 5/3A 的电流流过每个引脚。   

    他们想知道的原因是、如果引脚浮动是由于安装缺陷等原因造成的、他们想考虑哪些问题和对策可用。

    假设由于三个引脚上的安装缺陷是悬空的、那么其他两个引脚将分别具有 5/2A、2.5A 的电流。 这可能会使它们的键合线过热、并可能在短暂峰值浪涌电流期间熔断它们、就像在启动时驱动 BDC 电机一样。 底线是、这会影响输出连接的可靠性。

    相反的措施是确保正确焊接所有引脚。 在通用 PCB 组装中、一个引脚不应被排除在外并悬空。 如果发生这种情况、则表示组装焊接过程已损坏。 客户可以实施目视和/或 X 射线检查以确保适当的焊接效率。 谢谢你。

    此致、Murugavel