This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:ISENA 波形

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555352/drv8825-isena-waveform

器件型号:DRV8825


工具/软件:

尊敬的团队:

客户正在验证电路板上的 DRV8825、但他们发现 ISENA 波形不是线性的。 它是正常波形吗? 如果是、请说明一下。 如果没有、请让我知道如何改进。

e2e.ti.com/.../DRV8825-waveform.pdf

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    感谢您的问题。 ISEN 位于 LS-FET 源极。 它将不匹配、看起来正常。 它在慢速衰减期间不会检测电流、因为再循环电流将通过两个 LS-FET。 请参阅下面的。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的明确答复。

    此致、