This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:MOTOR_IDLE。 无法启动驱动器。

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555736/mcf8316aevm-motor_idle-cannot-start-drive

器件型号:MCF8316AEVM


工具/软件:

我使用 MCF8316AEVM 来驱动小型 BLDC 电机。 我已多次按照说明操作。 我无法使算法状态超出 MOTOR_IDLE 范围。
我将[SPEED_MODE]切换到模拟模式、并增加了电位计、但没有任何影响。  
我切换到了寄存器覆盖模式、切换了 I2C【覆盖】开关、并提供了 50%的命令百分比、没有任何影响。  
我看不到任何故障或任何响应。  
D7 LED 恒定为绿色。  
D5 LED 常亮绿色。  
D1 LED 常亮绿色。  
我可以从寄存器中读取数据并确认 USB 连接正常。  

我还能尝试什么?  

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现我正在运行的模型实际上是 MCF8316C。  
    当我在 Motor Studio 中使用此型号运行时、我能够让电机运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rex:

    感谢您的确认。 如果您发现任何其他问题或需要支持、请创建新主题。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.