This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605L-Q1:能否在一个 I2C 主器件中使用多个 DRV2605L-Q1?

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605L-Q1, DRV2605L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555423/drv2605l-q1-can-multiple-drv2605l-q1s-be-used-in-one-i2c-master-device

器件型号:DRV2605L-Q1
主题: DRV2605L 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

祝你度过美好的一天! 我有疑问需要您的专业支持:

对于 DRV2605L-Q1、其地址为 0x5A、无法更改。 这是否意味着多个 DRV2605L-Q1s 不能用于一个 I2C 主器件?

谢谢!

此致、

Leo Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    您能在这里帮助分享客户、体积和终端设备吗?

    是、DRV2605L 有一个 I2C 地址。 如果客户想使用多个此类 IC、则可以使用 I2C 扩展器。 他们也可以使用以下 EVM 作为参考。  
    https://www.ti.com/tool/DRV2605LEVM-MD 

    此致、
    Sydney Northcutt