This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:无法使用 DRV2700EVM-HV500 的 DRV2700 控制台生成正弦波、三角波和脉冲波

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554942/drv2700evm-hv500-unable-to-generate-the-sine-triangle-and-impulse-wave-using-drv2700-console-for-drv2700evm-hv500

器件型号:DRV2700EVM-HV500


工具/软件:

您好、

我尝试使用 DRV2700EVM-HV500 评估板运行 4.5nf 的压电负载、此时的输出几乎是直流波、如下所示、从不是所需的信号

请求有关如何解决此问题的支持  

三角形压电式控制台

示波器的测量值

正弦压电式控制台

示波器的测量值

脉冲压电式控制台

示波器的测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否连接了 JP1?  您能否在信号路径上的任何位置测量 PWM 信号、例如 JP1 或 TP1 上的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelly、

    JP1 已连接、电路板处于默认设置、在 TP1 上测量、没有信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处添加了更多信息

    TP1 传输

    跨输出电压

     测试了 交流模式、得到的是方波

    TP1 传输

    跨输出电压

    直流模式

    TP1 传输

    跨输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在您可以在 TP1 上看到具有 PWM 输出的信号、但没有看到波形发生器?  
    10Hz 的 PWM 输入在 TP1 和输出上看起来是正确的。 如果您在 TP1 上看到信号并连接了 JP1、则应该反映输出。