This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:关于内置电源模块 LM5008

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5008

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554919/drv8353r-about-the-built-in-power-module-lm5008

器件型号:DRV8353R
主题:LM5008 中讨论的其他器件

工具/软件:

你好、员工

我想问: ‌0 伏至 20 伏 DRV8353RS 的内置电源模块 LM5008 是否会影响 DRV8353RS 的正常运行? 数据表没有明确指出 LM5008 模块为其他内部模块供电、因此我打算将其关闭以减少外围器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果您禁用 LM5008、不会导致任何功能丧失。 您可以看到、数据表图 16 中隔离了降压模块。

    我们还有完全没有降压功能的器件、采用 DRV8353H 封装(非 R 型号)

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、 Joseph

    当然、没有 R 型号的封装 将是更好的选择。
    禁用(下拉 RT/SD) LM5008 模块后、相关引脚需要 进行任何特定的处理(保持悬空或下拉)
    感谢、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared、

    虽然建议迁移到非 R 型号、但您可以尝试以下关于禁用 LM5008 的方法:

    1.如前所述、通过下拉 RT/SD 来禁用降压稳压器。

    2.为确保关断模式、也下拉 VCC 引脚。

    3.下拉这两个引脚后、应禁用 LM5008。 我想您还可以将 Vin、RCL 和 GND 以及 BST、SW 悬空、 FB。

    您可以先尝试一下、看看是否遇到任何问题。

    谢谢、

    Joseph