This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:离线检测问题

Guru**** 2564550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555687/drv8718-q1-offline-detection-questions

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

您好的团队、

我对离线检测有几个问题:

1.在进行离线诊断时、对于内部灌电流/拉电流、该电流的值是多少?

2.在正常情况下, SHX 和 SHY 引脚的电压是多少? 如何计算该值?

3.在开路情况下, SHX 和 SHY 的电压是多少? 开路负载检测的检测阈值是多少?这种判断的原理是什么?

4.在短路情况下,报告短路的临界值和理论是什么?

5、是否能区分电池短路或接地短路? 如何实现?

BR、

Bengi