This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:如何从 12V/24V 电压下控制电磁阀

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3946-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555379/drv3946-q1-how-to-control-a-solenoid-valve-from-12v-24v

器件型号:DRV3946-Q1


工具/软件:

我正在回顾一个从低侧控制外部电磁阀的电路、该电路以 12V/24V 的电压峰值保持操作。
我正在考虑使用 DRV3946-Q1、但其最大工作电压为 40V。 它是否可以在 24V 下使用?
或者、如果我想使用其他器件、有哪些可用的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donghan:

    感谢您的问题。

    您能在这里确认什么是终端应用吗?

    DRV3946-Q1 也可用于 24V 应用。 您是否还能确认 24V 的范围?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    我打算用它来驱动 HMU(氢气储存管理单元)中的电磁阀。

    最大输入电压范围为 36V。

    我想知道使用 iprop 引脚的电流测量是否可靠。

    在现有电路中、使用了分流电阻器和运算放大器来测量电流。

    如果我要使用现有的电路、只需将一个分流电阻连接到输出引脚即可?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Donghan 确认电压范围。

    建议的工作电压范围至 35V

    但是、请注意、高于 28V 的过流保护不支持 小于 1uH 的短路电感。

    下面还提供了 PVDD 过压规格以供参考。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与电流检测相关。

    [报价 userid=“593788" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1555379/drv3946-q1-how-to-control-a-solenoid-valve-from-12v-24v/5990135

    如果我要使用现有的电路、只需将一个分流电阻连接到输出引脚即可?

    [/报价]

    您可以使用 IPROPI 引脚进行电流检测、数据表中将检测电流增益精度指定为 AIPROPI。 是否有理由在系统中使用额外的检测电阻。

    谢谢、

    Ibinu