This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:DC/DC 转换器无法启动#39

Guru**** 2570315 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552883/mct8316z-dc-dc-converter-doesn-t-start-up

器件型号:MCT8316Z


工具/软件:

我想使用内置 DC/DC 转换器和 LDO 稳压器对我的 MCU (Renesas RA0E1) 进行“自举“。

但是、在应用 VM(在本例中为 12V)时、DC/DC 不会启动。

是否有任何引脚(除了 VM 引脚)被强制为高电平以启动器件及其内置 DC/DC?

非常感谢、

Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    请验证 nSLEEP 引脚状态?

    请提供原理图进行审阅。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的示例应用程序完全符合 daz勘 误表(第 78 页)中的要求:

    当然、这意味着 nSLEEP 最初为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    您是否确认 nSLEEP 为低电平?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    当然、nSLEEP 为低电平。 它不能很高、从数据表的应用原理图中可以看到:

    微控制器源自 AVDD。 如果 AVDD 最初关闭、微控制器*无法*在 nSLEEP 上提供高电平信号。

    我尝试在 VM 到 nSLEEP 之间使用了一个高电阻(~300k Ω)“自举“电阻。 “嗯,那我就走了。“ 但是、这将违反规范、因为 nSLEEP 处的电压不应高于 AVDD。

    这可能意味着我们处于死机状态、您的申请建议将不起作用。

    此致、

    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    那么我们需要禁用睡眠。

    将器件配置为“始终待机“或使用外部信号控制睡眠引脚。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    将设备配置为“始终待机“是什么意思? “禁用睡眠“是什么意思?  

    我尝试了以下方法:在 VM 和 nSleep 之间添加了一个 300k 电阻器、将 nSleep 拉高到 VIH(针对 nSleep 为 1.6V)以上、有效地将 MCT8316ZT “自举“、从而使 AVDD 和我的 MCU 恢复正常运行。 请参阅下面的

    这至少可以作为一个临时的解决办法

    这是一个解决方案吗?

    如果是、请确认。 谢谢!

    此致、
    Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralf:

    是的、我的意思是禁用睡眠。

    请将 VM 分为以下绝对最大值规格。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。

    请相应地修改您的应用、并对数据表发出新修订版本。 谢谢!

    Ralf