This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:最大持续电流

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556318/drv8245-q1-maximum-continuous-current

器件型号:DRV8245-Q1


工具/软件:

你(们)好

我们正在设计一个基于 DRV8245-Q1 的产品。 最大电流为 32A  

器件持续支持的最大电流是多少? 我使用了结温估计器 
电子表格、但不遵守最大垃圾温度。 

您能给我们发送一些信息吗?

BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    感谢您的问题。

    设备可连续支持的最大电流是多少?

    这将取决于应用的总功率耗散和环境温度。 请参阅 数据表中第 7.5.14 节“瞬态热阻抗和电流能力“中的规格。 这些值与 Excel 结温估算一致。 TTSD 最小值为 此产品的 155°C。  

    在 32A 负载电流下、  即使在检测到 TSD 之前、也可以在 4.5 μs 中报告 OCP(适用于器件的“H"型号“型号或该产品的“S"或“或“P"型号“型号的型号的默认寄存器设置)。  

    应用中所需的最大持续电流是多少? 如果 PWM 驱动和/或启用/禁用 ITRIP 调节、则功率耗散在很大程度上取决于 VM、负载电流以及 SR 设置。 热设计和环境温度。 谢谢你。

    此致、Murugavel