This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316:外部转换器提供的 3.3V 电压是否可以连接到 VREF/ILIM 引脚?

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557142/drv8316-can-a-3-3v-provide-by-a-external-converter-be-connected-to-vref-ilim-pin

器件型号:DRV8316


工具/软件:

您好、

由于 AVDD 为 3.3V、 VREF 的外部电压必须低于 3.3V 才能获得一定的余量(考虑 AVDD 3.3V 输出精度)。 对吗?