This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:驱动器设计

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV3901-Q1, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1541049/drv3901-q1-driver-design

器件型号:DRV3901-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

工具/软件:

我负责设计适用于汽车应用的热熔丝驱动器。 您知道吗?根据参考设计和数据表、您可以随时准备进行原型设计和生产、使用 DRV3901-Q1 并生产驱动器。 我正在使用 PSS-4 Autoliv。 您能告诉我们如何为我的应用开发和制造热熔丝驱动器吗? 设计时应遵循什么路径、并需要特别注意才能正常工作。 TMS570 微控制器(工作电压为 3.3V 和 1.2V)是否可以与 DRV3901-Q1 集成、因为它可以在 12V 和 5V 电源下工作。我使用 BQ79731 在其中采用 12V 电压。 您能解释清楚吗? 这是可以求积分的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nishanth,

    感谢您的联系。 自动降低 PSS4 可通过 DRV3901-Q1 驱动

    您可以在数据表中获取器件的详细信息、可在  https://www.ti.com/product/DRV3901-Q1 中申请获取该信息 

    对于 3.3V MCU 集成、我们需要为 DRV3901 的输出使用电平转换器、这有助于避免 MCU 上产生任何电压应力。 请查看下面的方框图。 DRV3901 的输入可为 3.3V、因为 DRV3901 也可为 3.3V。

    请告诉我这是否澄清。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请告诉我此处在电平转换器中使用了哪个 IC。这意味着我在系统中使用 3.3V 电压、所以我需要设计 3.3V 至 5V LDO、或者您在 5V 至 3.3V 线路中显示的内容。 我无法理解。 这意味着什么。 您能清楚地说明我需要使用的电压以及电平转换器 IC 吗? 以及我需要关注的额定电流是多少。 并请说明双向电压转换器 IC 及其可用性、如果是、为什么不使用单向电平转换器? 请解释一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    请注意、DRV3901-Q1 需要两个电源、即 Vsupply 和 VDD。 因此、您需要一个电源来提供 VDD。 VDD 电平为 5V。  

    您将无法实现 3.3V 至 5V 的 LDO、因为必须提高电压。 系统中是否有其他电压电平来驱动 VDD 电压?

    关于电平转换器、您可以查看 用于 EVM 设计的 SN74LVC1T45Q。 无需双向电平转换器,您可以使用单向电平转换器。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 DRV3901-Q1 设计热熔丝驱动器、对 EVM 和定制集成有以下问题:

    1. 该 EVM 使用两个 DRV3901-Q1 IC。 在我的设计中、能否仅将一个 IC 用于单个热熔丝?

    2. 与微控制器连接时是否必须进行 SPI 通信、或者是否有 CAN 等替代方案?

    3. EVM 上 USB 调试器的功能是什么? 对于定制硬件是否至关重要?

    4. 提供的固件是仅用于 GUI 通信、还是可以重复使用/修改以使微控制器独立运行和进行调试? 需要实现 GUI 硬件、也可以通过手动编码将其忽略和执行。

    5. 该 EVM 使用 SN74LVC2T45 电平转换器来实现 SDO 和 FAULT2。 在我的例子中、我只使用一个 DRV3901-Q1、是否可以对 SDO 和 FAULT/NAD 信号使用单电平转换器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    以下是我的评论

    该 EVM 使用两个 DRV3901-Q1 IC。 在单个热熔丝的设计中、我是否只能使用一个 IC?

    是的。 这完全取决于您的系统要求。  

    ]与微控制器连接时是否必须进行 SPI 通信、或者是否有 CAN 等替代方案?

    是的、DRV3901-Q1 需要 SPI

    该 EVM 上 USB 调试器的功能是什么? 对于定制硬件是否至关重要?

    USB 调试器用于调试 EVM F/W 只要可以调试固件、最终器件上就不需要

    提供的固件是否仅用于 GUI 通信、也可以将其重复使用/修改以用于独立的微控制器操作和调试? 需要实现 GUI 硬件、或者可以通过手动编码将其忽略并执行。

    现有代码将能够在 EVM 上无缝运行、但在实际系统上必须开发代码。 提供的代码可用作该代码的参考。

    该 EVM 使用 SN74LVC2T45 电平转换器来实现 SDO 和 FAULT2。 在我的例子中、我只使用一个 DRV3901-Q1、可以对 SDO 和 FAULT/NAD 信号使用单电平转换器 IC 吗?

    是的、这应该没问题。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否证明这两个引脚 SDO 和 Fault_N 在 3V3 下工作、且仅在 5V 电压下工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishant:

    请参阅数据表中的建议运行

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想问驱动程序中是否提供了 SPI 通信、触发引脚也包含在内、因此如果我仅使用触发引脚而不使用 SPI、那么爆炸熔丝中将会发生什么情况。 说明使用和不使用一个 SPI 的优缺点。请说明如果我使用 SPI、它将导致汽车电子测试认证出现问题、以及在公路上发射车辆时出现问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishanth:

    您能确认一下系统方面的几个问题、我理解。

    -触发信号是从哪里产生的?

    -系统中有多少个源可以生成触发系统

    -什么是功能安全目标?

    谢谢、

    Ibinu