This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:无输出

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553056/drv8262-q1-no-output

器件型号:DRV8262-Q1


工具/软件:

您好、

我的所有输出都有问题;它们没有响应 INx 信号。 我尝试了静态电压值、也尝试了 1kHz PWM、 没有任何差异。

VREF1 和 VREF2 设置为 3.3V、FAULT 输入引脚读为高电平(带 UVLO 保护的测试功能)。 SLEEP 引脚设置为高电平、我确实会在上电时生成一个低电平脉冲。

一个可能的问题可能是我使用 3.3V 输入、但 VCC 连接到 5V VDD 输出。 不过、在数据表中、逻辑高电压阈值规定的最小值为 1.5V、这一值应该没有问题。

感谢您发送编修。 原理图如下。

此致、Vojtech。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Vojtech:

    感谢您的问题。

    您能否确认 INx 引脚中给出的信号。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ibinu:

    我用新的板上的 IC 更换了、一切都按预期运行。 感谢你能抽出时间。