This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:最大温漂

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8328, DRV8329

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552951/drv8329-q1-maximum-offset-drift

器件型号:DRV8329-Q1
Thread 中讨论的其他器件:DRV8328DRV8329

工具/软件:

您好:

我们是否有任何有关失调电压最大漂移的信息?

  

谢谢、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    您可能可以使用 DRV8328 的规格(与 DRV8329 类似、但 DRV8328 没有集成 CSA)

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    我还有几个问题:

    我在 DS 上读取到、当 DRV 处于睡眠状态时、LDO 被禁用。 那么、 当 UC 通过内部 LDO 供电时、如何控制睡眠引脚?

    警告睡眠后的开通时间是否完全正常运行?

    从下图中可以看出、LDO 似乎能够在整个温度范围内提供全功率、对吗?

    图中的温度是 环境温度还是偏转温度?

    谢谢、

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    MCU 不能由 AVDD 供电、负责将 nSLEEP 拉至高电平。 请参阅以下常见问题解答、其中进行了详细说明:

     【常见问题解答】从 AVDD 为 MCU 供电时的注意事项 (DRV8328/DRV8329/DRV8329-Q1) 

    [引述 userid=“573178" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552951/drv8329-q1-maximum-offset-drift/5993338

    警告睡眠后的开通时间是否完全正常运行?

    [/报价]

    [引述 userid=“573178" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552951/drv8329-q1-maximum-offset-drift/5993338

    从下图中可以看出、LDO 似乎能够在整个温度范围内提供全功率、对吗?

    图中的温度是 环境温度还是偏转温度?

    [/报价]

    我相信这是结温。

    此致、

    Yara