This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:控制算法

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557355/mcf8329a-q1-control-algorithm

器件型号:MCF8329A-Q1


工具/软件:

您好:

是否有一份应用手册描述了可以修改控制算法的哪个参数?

我的客户正在研究我们的 MCT 和 MCF 器件、他们希望了解我们的算法的灵活性程度。

它n´t 必须针对上述特定器件

谢谢

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、请查看 应用手册、其中详细介绍了电机预启动调优参数。

    谢谢、

    Dhinesh