This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:MCF8316A-USB2UART — 器件寄存器地址异常

Guru**** 2564550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557328/mcf8316a-mcf8316a-usb2uart--device-register-address-abnormal

器件型号:MCF8316A
Thread 中讨论的其他器件:MOTORSTUDIO

工具/软件:

在那里,  

我尝试使用 motorGUI 工具链接 MCF8316 器件、

-当我使用 ti-UART ( FTDI FT232RL=MSP430) 调试板时, MCF8316 可以连接,

-当使用另一个 FT 232RL USB 调试板+ STM32 时, MCF8316 无法连接, 然后 用逻辑分析器分析 UART 数据协议, 只需注意有 i2c 地址不同,  

这是很难理解的, FTDI FT232RL 无处不在使用, 不知道为什么这种情况发生在当下?   GUI 工具版本为  

Motor Studio

修补程序版本

0.1.30

构建日期

*********

许可证清单

Motor_Studio_manifest.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      添加已成功连接的 TI-UART-mps430 电路板  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    请纠正我的理解、您是否看到另一个连接了 FT232RL 的电路板无法连接到 MCF8316 EVM、

    如果我的理解正确、请在枚举后检查设备管理器如何检测每个电路板?

    在 Motor Studio Option->中、如果存在冲突、则选择 COM 端口。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:  

    它不是 EVM 板, 它是一个类似的 EVM 与 FT23RL+MPS430+MCF8316 复印板 ,这个板可以连接到 GUI 工具很好.   

    我也尝试将其复制 到 FT232RL+STM32+MCF8316 板, 但未能连接到 motorGUI , 分析 UART 数据,并注意到一些数据与记录的数据不同。

    请帮助我。

    谢谢。

    Bob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    没有任何特定的器件与 MSP430 相关、可能需要在 STM32 中查找 DMA、FIFO、字节序格式。

    您是否重新使用了 STM32 上为 MSP430 提供的固件?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.