This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:DRV3901-Q1

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9539-Q1, DRV3901-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557194/drv3901-q1-drv3901-q1

器件型号:DRV3901-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

我可以将 DRV3901-Q1 该 IC 的 CS 引脚连接到 I/O 扩展器 IC TCA9539-Q1 吗?  DRV3901-Q1 有 24 位 SPI、 TCA9539-Q1 有 8 位 I2C? 它会影响 CS 信号吗?

此致、

Snehal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snehal、

    感谢您问这个问题。

    nSCS 引脚是 DRV3901-Q1 的输入引脚。 只要我们能够满足 DRV3901 数据表中的时序要求、DRV3901 侧就没有问题。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。