This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:JSON 文件请求

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1552236/mcf8329evm-json-file-request

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好、E2E 专家:

你好。

我可以申请以下电机规格的 JSON 文件吗?

我使用的电机没有很好的数据表、因为它更多是出于爱好使用、您可以使用以下链接查看电压和电流额定值:
我得到的是使用 11.1V 输入电压的 6500kV 电压、9A 时的最大额定电流、绕组配置 9N12P 和约 72000rpm 的最大 rpm 转速。 拥有可以使电机大致旋转的.json 文件对我来说非常好、我烧毁了 3 个电机、试图找出正确的参数。  
此致、
公务员制度委员会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们 在此处上传特定于终端设备的默认 JSON 文件

    请使用“BLDC_Fan_40A_1p8kHz_MCF8329A_v1.json" JSON“ JSON 文件作为基本调优文件。

    根据您的电机规格修改电机相电阻、相电感、BEMF 常数和最大速度配置。

    如果这些参数不可用、请按照 MCF8329 调优指南中所述的过程 手动确定相同的参数。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    你好。

    我应该自己弄清楚 BEMF 常数和相电阻、还是 MPET 想帮我找出这个电阻? 此外、我之前使用了该.json 文件、将基极电流参数更改为 37.5A、但它烧录了一个电机。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCF8329A 器件中采用的 MPET 算法只能识别电机 BMEF 常数和速度环路 Kp、Ki 常数。 需要手动配置电机相电阻和电感。

    请分享 EVM 中使用的电机相电阻、电感和分流电阻值、我将准备 JSON 文件并在此处共享。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    以下是我的电机的参数:
    • 相电感:3.9uH(在 A 相和 B 相之间测量~7.9uH)
    • 相电阻:0.112 欧姆(在 A 相和 B 相间测得~ 0.2240 欧姆)

      如果您可以帮助我为该电机创建一个可正常工作的.json 文件、这会有很大帮助。 该电机是一款用于齿轮无人机的 6500kV 电机、因此在最大速度 (~72000RPM) 时其 RPM 非常高。 最大标称工作电流应小于 9.5A、输入电压为 11.1V。  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    丁内什今天是 OOO、直到他回来、我会把这个线程。

    电感低于 6uH、我们仍可以验证。

    极点数量是多少? 以及电路板上的 RSHUNT 值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri、

    你好。

    Rshunt 是默认值 0.001 欧姆、电机配置为  9N12P、因此有 12 个极点。  

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    MCF8329A 的无传感器算法可支持高达 1.8khz 的电机转速。 您共享的电机转速要求 (7.2kHz) 与器件规格相比过高。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhinesh、

    你好。

    您可以继续创建 1.2kHz 的 json 文件吗? 72kHz 是最大速度、但我认为我不会接近该速度。 此外、无论是哪种方式、我都需要使用此 EVM、这样一个可正常使用的原型对我来说都很有价值。

    此致、

    公务员制度委员会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们根据您的电机参数准备了 JSON 文件。  

    请注意、最大转速和电机电感不在器件规格范围内。

    e2e.ti.com/.../4705.register.json

    谢谢、

    Dhinesh