This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:DRV8353 GDF 故障-- VGS 电压的阈值是多少?

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1556945/drv8353-drv8353-gdf-fault--what-is-the-threshold-of-vgs-voltage

器件型号:DRV8353


工具/软件:

在 DRV8353 的数据表中、 “如果在 tDRIVE 周期结束时、VGS 电压未达到正确的阈值、则栅极驱动器将报告故障。 为确保不会检测到伪故障、应选择比 MOSFET 栅极充放电所需时间更长的 tDRIVE 时间。 tDRIVE 时间不会增加 PWM 时间、如果在活动状态下接收到另一个 PWM 命令、则会终止。“   VGS 电压阈值是多少? 用于上升沿和下降沿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 、Honggui、

    感谢您问这个问题。 对于上升和下降、VGS 阈值均为~2V。 如果需要在下降时的 tdrive 周期内低于 2V、并在上升时超过 2V(与 tdrive 周期同步)、

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Akshay