This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:高侧/低侧应用

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8718-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557344/drv8718-q1-high-side-low-side-applications

器件型号:DRV8718-Q1


工具/软件:

如果客户决定使用 DRV8718-Q1 作为高侧开关和低侧开关、我们是否有推荐的应用电路?

客户应如何连接无用的 PIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 GH 或 GL 等未使用的引脚可以保持断开状态。

    您可以根据客户的名称和应用用例发布到内部 E2E 吗? 我会提供更多信息。

    此致

    Shinya。