This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1EVM:DRVOFF 和 nSCS 连接;没问题?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558110/drv8899-q1evm-drvoff-and-nscs-connection-no-problem

器件型号:DRV8899-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8899-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

DRV8899-Q1 和 MSP430F261X-PM64 之间的此类 EVM 默认连接是否没有问题(0 Ω)?  

DVDD 为 5V、DRVOFF 和 nSCS 在内部上拉至 DVDD。  

另一方面、 MSP430F261X-PM64 的  absmax 为 VCC + 0.3V。  

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ochi-San、

    感谢您的问题。

    [报价 userid=“407553" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558110/drv8899-q1evm-drvoff-and-nscs-connection-no-problem

    DRV8899-Q1 和 MSP430F261X-PM64 之间的此类 EVM 默认连接是否没有问题(0 Ω)?  

    DVDD 为 5V、DRVOFF 和 nSCS 在内部上拉至 DVDD。  

    [/报价]

    这不是问题。 内部上拉至 5V DVDD 是 与 500kΩ 等效的弱 10 μA 信号。

    这会很容易被 MSP430 IO 引脚的 3.3V 输出覆盖。   10 μA 电流不能对 MSP430 造成任何损坏或故障。 谢谢你。

    此致、Murugavel