This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-Q1:我们将使用一个相对较大的环形压电式元件。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1554948/ulc1001-q1-we-will-use-a-relatively-large-ring-shaped-piezoelectric-element

器件型号:ULC1001-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV2911-Q1DRV2911、ULC1001

工具/软件:

こんにちは μ s

ULC1001-DRVQ1とDRV2911 Ω Q1を併用したレンズ洗浄アプリケーションを検討しています。検討中の圧電素子 Ω
の寸法は次のとおりです。μ s

  • 外径:50 毫米

  • 内径:40 毫米

  • 厚さ:1 毫米

このような素子を駆動する上で問題があれば教えてください。μ s
また、確実に駆動できる最大素子サイズはどれくらいですか?
最後に、圧電素子のサイズを大きくすると、汚染(水滴など)の検出精度に影響はありますか?

応援よろしくお願いします。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ULC1001-DRV2911 能够驱动高达 200kHz 的压电式水清洗模式。 只要压电/透镜系统的谐振频率在范围内、就可以。  负载设计面临的挑战在于:如何设计 镜头 来匹配功耗相对较低的压电体、同时可以将压电体排出水。 一致性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ご回答ありがとうございます。μ s
    レンズとピエゾの共振周波数を200kHz以下にし、低出力電力で動作させながら高加速度で撥水を実現する設計を検討しています。μ s
    「レンズカバーの設計・製作・組立ガイド」という資料を元に設計を行っております。この設計手法を進めても大丈夫か確認していただけますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不完全理解您使用翻译的问题。 但 以下文档是很好的参考资料。  https://www.ti.com/lit/an/slaaek6/slaaek6.pdf?ts = 1755791234060&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FULC1001-Q1

    也许您可以在内部检查是否有可以帮助进行通信的 TI FAE。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    返信ありがとうございます。μ s
    私はあなたが提供したURLで利用可能なドキュメントを参照しています。μ s
    レンズカバーの製作に関してさらに質問がある場合は、再度ご連絡いたします。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    繰り返しの質問で申し訳ありません。共振周波数が200kHz未満であれば許容されるとおっし μ s
    ゃっていました。μ s
    一方、共振周波数の下限要件(つまり、特定の周波数以上でなければならない)もありますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下限为 20kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们将考虑谐振频率介于 20kHz 和 200kHz 之间的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢