This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353F:当电机通道短接在一起时、DRV8353F 会死电

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557501/drv8353f-drv8353f-dying-when-motor-channels-shorted-together

器件型号:DRV8353F


工具/软件:

DRV8353F 芯片的功能电机控制器设计。 遵循 DRV 电路上 EVB 的近 1:1。  但是、我们添加了栅极二极管来钳制超过 15V 的任何电压。 SH 至栅极和 VSS 至栅极分别对应高侧和低侧。  如果没有这些功能、大功率电机将弹出驱动器(实际上,故障和功耗如下所述相同)。  我们使用升压稳压器为 VM 供电。  在此测试时、VDRAIN 仅为 18V。 VM 为 12v。  电机通道上无负载。  测试是从 A 通道到 B 通道直接短路(C 未激活)。 驱动器在通道短路时会立即断电。

TOLL MOSFET、105ns、约 1.2m Ω Rdson(例如极高功率)。 预期满负载以 150 安培连续电流/300 安培峰值电流运行、到目前为止已测试到 60 安培。

驱动控制寄存器 0x420

栅极驱动 HS 寄存器 0x333

栅极驱动 LS 寄存器在一次测试时为 0x033、在第二次测试时为 0x133。

OCP 控制寄存器 0x067

CSA 控制 0x200

驱动器裸片后的故障和 GDUV 标志。 上电复位不会清除。 驱动器在故障后拉至~100mA。

如果您可以指出我在设置中的错误和/或关于设计中应看内容的建议、

根据 EVB、我期望这是一次无测试。 通道间短路、短接至 GND、短接至 PWR/VDRAIN。

如有任何帮助、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议首先查看 VDS_LVL 和 OCP_DEG 设置进行播放。 较低的 VDS 阈值和较短的抗尖峰脉冲时间应该有助于驱动器提前检测相间短路情况并及时关断以防止损坏。

    这些设置完全基于系统、因此应在此处进行微调以找到正确的位置。 例如:找到一个能够及时正确捕获短路情况而不在正常运行期间触发的 VDS 级别。

    当然、如果器件未通过此测试、则未来可能会无法使用、因为您会看到~μ V 100mA 在启动时消耗、这表明由于大电流情况而会造成损坏。

    如果您无法在此处找到工作组合、请告诉我、我们可以继续寻找解决方案。

    谢谢、

    Joseph