工具/软件:
亲爱的
客户在电动叉车应用场景中使用 DRV8350、并以 24V 系统和三相异步电机作为负载。 电机功率范围为 1.5KW 至 3.0KW。 使用 DRV8350SRTVR 来驱动 MOSFET(每个半桥臂与 3 个 Infineon IPT007N06N 并联使用)。 单个 Infineon IPT007N06N 的 Qgd 为 39nC、三个并联的 Qgd 为 117nC。 根据 DRV8350 手册 9.2.1.2.2、Idrive 的范围计算为 390 –1170mA、Idrive 的范围计算为 780 –2340mA。 软件上的 Idrive 设置为 600mA、Idrive 为 1300mA、符合要求。
在车辆加固测试期间,3.0KW 型号测试了 30 多个小时,没有任何异常;但 1.5KW 型号连续进行了三次加固测试,均显示 DRV8350 受损。 故障发生在车辆测试的几个小时到 10 个多小时内、所有这些都发生在车辆向前推进的过程中。
检查软件、读取寄存器并显示 GDF。 U 相桥臂的驱动电流过高;检查硬件、三次 DRV8350 的引脚 GHA 和 SHA 之间存在短路或低阻抗、而所有其他元件都正常。 检查三个半桥驱动信号线的布局并无异常。 我是否可以询问在什么情况下可能会发生 GDF? 解决问题的方向是什么?
谢谢。