This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:经测试的 LCS 和 ULC 单元电磁兼容性 (EMC)

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558176/ulc1001-drv2911evm-lcs-and-ulc-unit-tested-aigainst-electromagnetic-compatibility-emc

器件型号:ULC1001-DRV2911EVM


工具/软件:

TI 团队大家好、

我想知道 ULC 和 LCS 单元是否经过电磁兼容性测试? 如果是、符合哪些标准(例如 EMC 指令 2014/30/EU)?

此致

Anja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anja,  

    它们未经测试。 我们对 LCS 进行的测试非常有限。 我们会将其留给一级 1/Tier 2 进行资格认证。