This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700:3.3V 或 1.8V 转换为 50V/60Hz 交流电源

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558143/drv2700-3-3v-or-1-8v-convert-to-50v-60hz-ac-power

部件号:DRV2700


工具/软件:

尊敬的先生:

我的客户希望使用 3.3V 或 1.8V 140mA 电池将其转换为 48V 或 50V/60Hz 交流电源。 他们发现 TI 的 DRV2700 似乎能够满足这一要求。 能否请您帮助确认是否推荐 DRV2700、或者 TI 是否提供了更新的解决方案? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能在此处评论一下这个用例吗? DRV2700 是否加载了压电式器件? 该 器件 是一款压电式驱动器。 它可以 在 50Hz 下将电压提升至高达 105V 的输出、因此似乎满足客户要求。 尽管听起来、用例可能与器件的设计不同、因此我建议让客户测试 EVM。

    此致、
    Sydney Northcutt