This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8305EVM:使用 LAUNCHXL-F28937D 使 ISENA 正常工作和转换为电流时遇到问题

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1553643/boostxl-drv8305evm-trouble-getting-isena-to-work-properly-and-convert-to-current-with-launchxl-f28937d

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM


工具/软件:

大家好、我目前正在从事一个项目、我需要使用 ISENA 引脚来获得通过电桥 A 上分流器的电流。 我将使用来自微控制器的 PWM 信号驱动线圈。 我面临的一个问题是、尽管电流发生变化、但从 ISENA 引脚获得的电压不会改变。  

谢谢您、Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再进一步说明一下、如果我改变 PWM 信号、信号就会改变、但是如果电流因线圈电阻增加而从 4.5 安培下降到 4 安培、则引脚电压不会改变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristian:

    您使用什么增益设置? 您如何测量 ISENA? 您正在使用 GUI?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yara 大家好、我使用的增益为 10V/V、我将使用 LAUNCHXL-F28937D 板测量 ISENA 并使用示波器读取引脚。  
    谢谢您、

    Kristian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kristian:

    您是否恰好具有 CSA 的输入和输入信号波形? 可能需要探测输入端的检测电阻。

    您是否尝试过更改增益、是否发生了相同的行为?

    此致、

    Yara