This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:在 DRV8849 驱动器的输出端生成正弦波。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559338/drv8849-generation-of-sinusoidal-wave-at-the-output-of-drv8849-driver

器件型号:DRV8849


工具/软件:

您好、
我们在较低的 Vref 值,即 50(0.65V ) 下测试了波形,我们观察到它仍然不是纯正弦。

有趣的是、仅在 Vref 值为 0 时观察到纯正弦波。
请查看并告知我们您的反馈。

请参阅随附的波形以供参考。

此处、Vref 为 0.65V、电源电压为 12V。  

这里、Vref 为 0V、电源电压为 12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、

    我已经在  您发布的另一个主题中解决了这个问题。  我将关闭这个重复的线程。 请关闭您身边的这篇文章。 谢谢你。

    此致、Murugavel