This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315A:MCF8315A/C/D — 差异和 EVM

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C, MCF8315D, MCF8315A, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558479/mcf8315a-mcf8315a-c-d----differences-and-evm

器件型号:MCF8315A
主题中讨论的其他器件:MCF8315D、MCF8315C、 MOTORSTUDIO

MCF8315D:MCF8515A 与 MCF8315C 与 MCF8315D 间的关系
我想了解这 3 种变体之间的差异  

以及评估模块附带的版本  
因为 MCF8315A/MCF8315C 的产品页面都列出了相同的 EVM 模块
唯一的区别是 IC 封装。  
并且评估模块没有阐明所使用的版本  

工具/软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将更新一个比较表并在明天之前分享您。

    顶层

    MCF8315D 获得 UL 认证、具有额外控制环路(功率,电压)以及速度、扭矩环路、EEPROM 锁定、EMI PWM 抖动  

    下表显示了 MCF8315A 和 MCF8315C 之间的差异

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复 

    EVM 模块的情况它并不能说明使用的驱动器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    EVM 丝印有相同的名称、C 版本中会有贴纸。

    我们还可以使用 MOTORSTUDIO 来自动识别设备。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以订购特定的 EVM 版本 (例如 MCF8315AEVM 或 MCF8315CEVM) 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以订购 MCF8315C 登录页面上提供的 EMV 链接。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.