This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:原理图审阅

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558289/mct8329a-schematic-review

器件型号:MCT8329A
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 团队和论坛:

我们正在为小型 29mm 管道风扇电机开发无传感器 6 步 ESC。

资料来源:12.6V 10A Li-on 3S 18650  

我已经将原理图添加到附件中。 它是根据 EVM 创建的。  

您能回顾一下原理图吗?  

1) 你有任何问题或建议吗?

2) 它是否兼容  MCT8329A GUI 遇到这种情况的软件?  

此致、

伏尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    Dhinesh 将查看此内容并分享反馈。 对于该应用、您是否更喜欢梯形控制或 FOC?

    此致、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    感谢您的答复、

    我们将考察“梯形“控制。

    此致、

    Volkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    MCF8329A 原理图看起来没有问题、我们没有发现任何问题。

    MCT8329A GUI 可用于与器件通信、方法是将器件 I2C 线路连接到 EVM 的 MSP430 I2C 线路。

    谢谢、

    Dhinesh