This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308EVM:TI.com 上何时提供此 EVM?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558756/drv7308evm-when-this-evm-will-be-stocked-in-on-ti-com

器件型号:DRV7308EVM


工具/软件:

大家好、支持团队。

TI.com 上何时有此 EVM 库存?  

我们希望尽快解决这个问题。

此致、

HIG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Higa-San、

    对此我深表歉意、因为这次延迟、EVM 的下一个版本即将完成、我需要提交它进行构建、然后我们应该能够获得库存。 该构建大约需要 6 周的时间来完成、我希望能够在下周开始构建。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Lodi-San

    感谢您的信息。

    我明白了。

    谢谢!

    BR