This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-LMG2100-MD:与 LaunchXL 平台兼容

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-LMG2100-MD, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1547940/boostxl-lmg2100-md-compatibility-with-launchxl-platforms

器件型号:BOOSTXL-LMG2100-MD
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

我正在研究一个我要将 BoostXL-LMG2100-MD 与 launchXL-F28379D 结合使用的解决方案。
数据表提到该版本的 BoostXL 与 LaunchXL 引脚排列平台兼容。
但是、在 launchXL-F28379D 页面中、建议的兼容性列表中未提到该特定版本的 BoostXL。 在 BoostXL 的数据表中、也没有提到 LaunchXL 的这个特定版本。

我想不出为什么这个版本的 launchxl 可能与这个版本的 boostxl 不兼容,但可能有一个原因为什么它们不兼容?

此外、是否可以为 BoostXL 提供原理图?

我也很好奇这个电路板是什么时候发布的。

此致、

Melvyn