This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:有关如何禁用或修改 nsleep bevahiour 的任何想法。 独立电路板。 由降压转换器供电的微控制器?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557432/mct8315z-any-idea-how-to-disable-or-modify-nsleep-bevahiour-stand-alone-board-microcontroller-powered-by-buck-converter

器件型号:MCT8315Z


工具/软件:

您好、

这与  A 在回到 8316Z 时提出的问题基本相同。  我现在来看的是 MCT8315Z 器件。

我想使用 MCT8315Z 构建一个紧凑的独立 BLDC 控制板、其电源输入仅为 24VDC。 集成降压稳压器非常出色、但如果 nsleep 为低电平、它将无法启动。

如何在没有控制器的情况下绕过它并手动清除 nfault?  是否有比从 VMOTOR 24V 输入创建分压器并将其连接到 nSLEEP 的更好方法?

谢谢、

-迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果您的微控制器由 MCT8315Z 供电、则当 MCT8315Z 进入睡眠状态以再次唤醒时、我们需要 SLEEP 引脚变为高电平。

    您需要器件睡眠功能还是始终待机?  

    如果我们需要始终处于待机模式、那么通过在 VM 之间使用分压电阻器并馈送到睡眠引脚、有助于始终将器件保持待机状态。 电压不应超过器件的绝对最大额定值(请参阅数据表)

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们永远不需要待机模式。  令我感到困惑的是、在线示例电路显示了由降压转换器供电的微控制器、但 SLEEP 引脚在内部被下拉。  从字面上讲、为微控制器供电的唯一方法是将睡眠上拉到 VM 电源。  这似乎有点疏忽。  如果我的微控制器有一个连接到 Vdd(许多微控制器具有)的内置上拉电阻、该上拉电阻会将睡眠信号下拉至降压转换器的输出端(启动时为 0V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    睡眠引脚,速度引脚有内部下拉,典型值为 200K 和最大值 400k 欧姆。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、我的微控制器有一个 10k Ω 上拉电阻连接到自己的 Vdd 电源轨、该上拉电阻在上电时可以有效地接地(施加 VM)。  因此、我需要一个能够克服 10K 电阻的上拉电阻、以及一个齐纳二极管或其他钳位、以防止 nSLEEP 引脚上出现过压。  此外、在控制器上电后、方向引脚似乎被完全忽略。  (这应该可能是不同的 POST,但)该器件的行为与数据表中所示的完全不同。  无论 PWM 输入如何、方向控制在上电后似乎根本不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您能否提供有关 DIR 引脚观察的更多详细信息?  

    我们建议在电机未旋转时更改 DIR。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.