This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:I2C 时钟延展

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1559538/drv2624-i2c-clock-stretching

部件号:DRV2624


工具/软件:

您能否告诉我们、这些器件中的任何一个是否能够使用 I2C 时钟延展? 我们在他们的数据表中没有看到这方面的任何内容、但想要仔细检查一下。 我们担心外设可能会拉伸时钟、从而可能影响总线上的其他器件/导致总线问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    我认为 DRV2624 没有时钟延展。

    您是否遇到与 I2C 时钟相关的任何详细问题?

    BR、

    Wenbin