This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:应用问题。

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1558344/drv8311-application-issues

器件型号:DRV8311


工具/软件:

您好的团队、

根据规格表、在 PWM_SYNC 同步信号的下降沿期间、上桥 HS 闭合、下桥 LS 断开、U 相应处于低电平。 为什么要概括收集实际波形? 是否存在配置问题?

通道 0 为 PWM_SYNC、通道 1 是 U 相对于接地电压的电压。

e2e.ti.com/.../drv8311.ce2e.ti.com/.../drv8311.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Reed  

    我不太熟悉这一点。 但根据我的理解、该器件是一款集成式 FET 器件、因此您不能探测“HS_ON"和“和“LS_ON",“,如、如图 8-11 所示

    此致、

    Yara