This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:过流保护工作条件

Guru**** 2563660 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557709/drv8262evm-overcurrent-protection-operating-conditions

器件型号:DRV8262EVM


工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户已购买 DRV8262EVM 评估板、目前正在进行评估。
我们希望您对以下问题有深入的了解:

驱动有刷电机时、是否严格要求将 DECAY 引脚设置为慢速衰减模式(逻辑低电平)?
此外、是否可以将该引脚直接连接到 GND 来实现逻辑低电平输入?

查看电流波形后、我们观察到了所附图中所示的现象。
尽管该规格显示支持高达 16A 的峰值电流、但似乎在 10A 左右触发过流保护。
您能否提供有关此行为的可能原因的建议?

*绿色信号 (CH4): IC 输出电流波形

*品红色 (CH3):nFAULT 信号

当前运行条件如下:

VM:40 伏
MODE0 / MODE1:3.3V /开路
DECAY/OCPM/TOFF:1kΩ 下拉
我们期待您的反馈。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okutsu-san,

    感谢您的提问。

    驱动有刷电机时、是否严格要求将 DECAY 引脚设置为慢速衰减模式(逻辑低电平)?
    此外、将该引脚直接连接到 GND 以实现逻辑低电平输入是否可以接受?[/报价]

    是、正确。 对于 BDC 电机、只能使用慢速衰减。 EVM GUI 存在已知问题 — 未显示慢速衰减选项。 因此、建议将 DECAY 引脚直接连接到 GND、以便确保慢速衰减运行。

    [quote userid=“442710" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557709/drv8262evm-overcurrent-protection-operating-conditions 通过查看电流波形、我们观察到了附件图像中显示的现象。
    尽管该规格显示支持高达 16A 的峰值电流、但似乎在 10A 左右触发过流保护。
    您能否告知此行为的可能原因?

    根据 POST 中提到的 MODE1 和 MODE2、器件配置为 PWM 控制模式下的单路 H 桥。  输出是否并联? 请参阅下图。 必须组装 J22 和 J24 短接、以便输出以并联方式运行。 对于并联工作电流调节、必须填充 J19。 VREF 值设置了什么? 组装 J19 后、EVM 中的 RIPROPI 将变为两个并联的 3.3kΩ 1.65kΩ 。 VREF = 3.3V 时、电流调节 Itrip 值将为 9.43A

    电流调节处于活动状态时、无法准确验证 OCP 电流限制。 要测试 OCP 限制、我们建议通过短接 J18 和 J20 跳线来临时禁用电流调节。 测试 OCP 后、可以消除这些短路以启用电流调节。  

    我们还注意到、在 EVM 中、ADC 输入干扰了 IPROPI 输出和电流调节操作。 为了避免此问题、我们建议移除接头 J4 中标记为红色矩形的两根 IPROPI 跳线。  

    TOFF 也被下拉的任何具体原因?  与使用 TOFF 16 或 24 μs 相比、TOFF = 7 μs TOFF  = 1 可能会显著增加开关损耗、16 μs 设置 TOFF = 1 将是一个良好的中间接地。  

    您还提到 OCPM 被下拉。 这意味着在施加 nSLEEP 复位脉冲之前、OCP 响应将是锁存和禁用的输出。 根据波形、它似乎在短暂的尖峰后立即恢复。 是否施加了 nSLEEP 复位脉冲? 如果不是、这可能不是 OCP 响应。 可能是热关断和热恢复、因此很难访问、因为热瞬变的发生速度可能太快、以至于除非使用帧速率更快的摄像头测量温度、否则可能无法显示热像仪。 谢谢你。   

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆鲁加维尔 — 桑,

    感谢您回答我的问题。

    我们的客户还问了以下问题:

    ・Ω 要测试 OCP 限制、我们建议将 J18 和 J20 处的跳线短接以暂时禁用电流控制。 测试后、移除跳线并重新启用电流控制。

    →数据表、应用手册等中是否清楚说明了这一点、您能否告诉我?
    (过去,在其他驱动器中,一直有电流超过限值并输出故障信号的情况。)

    VREF 直接连接到 3.3V、RIpropi 连接到 1.5KΩ Ω 以允许 10A 电流。 (R82 和跳线已移除、电流为 J19 短接Left right arrowJ18 短接Left right arrow1KΩLeft right arrowGND。)       

    ・关于 TOFF
    您能告诉我延长 TOFF 时间有哪些优缺点吗?
    -目前,电机启用是由 nSleep 引脚控制,但它是否可以设计它,以取代 VREF 和 nSLEEP 被下拉? (信号为 3.3V)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Okutsu-san,

    [引述 userid=“442710" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557709/drv8262evm-overcurrent-protection-operating-conditions/6005381

    我们的客户还问了以下问题:

    ・Ω 要测试 OCP 限制、我们建议将 J18 和 J20 处的跳线短接以暂时禁用电流控制。 测试后、移除跳线并重新启用电流控制。

    →数据表、应用手册等中是否清楚说明了这一点、您能否告诉我?
    (过去,在其他驱动器中,一直有电流超过限值并输出故障信号的情况。)

    [/报价]

    这与器件无关。 我将此作为一种常用电路理论、用于在测试 OCP 限制时隔离电流调节环路的影响。 在实际应用中、如果在调节电流时发生 OC 短路、将启用电流调节并检测 OCP。 客户可以在启用和未启用电流调节的情况下进行测试、不会出现任何问题。 为了获得纯 OCP 行为知识、他们可以禁用电流调节。  

    [引述 userid=“442710" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1557709/drv8262evm-overcurrent-protection-operating-conditions/6005381・关于 toff
    您能告诉我延长 toff 有哪些优缺点吗?

    可以从四个可用值之一中选择 TOFF。 较小的 TOFF 将增加开关频率、从而增加开关损耗。 较小的 TOFF 也将减少电流纹波。 较长 TOFF 的值将降低开关频率、从而降低开关损耗。 由于某些电机的关断时间较长、因此 TOFF 可将开关频率降至可闻范围内、在这种情况下可以降低 TOFF、从而改善可闻噪声。 它可以根据 VM 电压以及电机 L 和 R、BEMF 特性进行选择。   

    -目前、电机使能由 nSleep 引脚控制、但是否可以在设计中将其替换为 VREF、并将 nSLEEP 下拉? (信号为 3.3V)[/报价]

    VREF 最小值规格为 0.05V。当器件处于睡眠模式时、nSLEEP 被下拉、VREF 输入无关紧要。 在 nSLEEP = 0 时下拉 VREF 的目的是什么? 谢谢你。

    此致、Murugavel