This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662:符合 UL 或其他安全标准的证书或文档

Guru**** 2563590 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1550010/drv8662-certificate-or-documentation-of-conformity-with-ul-or-other-safety-standards

部件号:DRV8662


工具/软件:

您好、我想问是否有任何符合性证书或文档(TUV、UL、VDE 或等效产品)、以及  DRV8662 系列中的 DRV8662RGPR 器件适用哪些 IEC/EN 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您可以使用以下链接查找有关此器件的认证。

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/report?opn=DRV8662RGPR 

    此致、
    Sydney Northcutt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误您的回答。

    那么、该 IC 是否仅针对给定链接中所述的 JEDEC、JESD、J-STD 和 JS 进行认证?
    是否可以获得  除给定链接以外的任何文件、例如证书或相应资格的证书编号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Kenichi

    因为悉尼是美国度假的好地方

    回到办公室后,他会尽快回复你。

    谢谢

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     客户所需的大部分认证文件都应该在我共享的链接上。 是否有任何您正在寻找的特定文档?  

    此致、
    Sydney Northcutt